This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:OUTA 和 OUTB 最大电压

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285020/ucc27424-outa-and-outb-max-voltage

器件型号:UCC27424

大家好、

我们是否有关于 UCC27424的 OUTA 和 OUTB 引脚支持的最大电压的任何数据或信息?

谢谢!

Br、

阿尔弗

雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    之前的基准测试得出输出引脚的最大电压为16V。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    负输入电压会怎么样? 客户提到他们确实在 OUTx 引脚上看到了大约-1.1V 的电压、持续了约400ns、这是否可以或会导致器件损坏的风险?

    谢谢!

    Br、

    阿尔弗

    雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    通常、它们应被视为在直流时具有-0.3V 的最小额定值、在小于200ns 时具有-2V 的最小额定值。 但是、不能保证一定会出现这种情况、因为这不是规格数据。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    对于以下客户在400ns 时看到的-1.12V 电压的情况、您认为这会损坏器件吗?

    谢谢!

    Br、

    阿尔弗

    雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    这看起来像一个小的振铃瞬态、但它可能会在将来降低器件的寿命。 您可以通过添加/修改栅极电阻来解决这个问题、您可以通过以下指南找到该问题: https://www.ti.com/lit/an/slla385a/slla385a.pdf

    寄生效应中有一个小的 RLC 电路会产生振铃、因此添加栅极电阻有助于抑制峰值。

    谢谢。
    鲁巴斯