This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:当 Vin 为零时启用最大允许电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286886/tps25985-enable-maximum-voltage-allowed-when-vin-is-zero

器件型号:TPS25985

当 Vin 引脚悬空或为零时、引脚18 EN/UVLO 上允许的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要确保 VDD 是否对地短路、EN 不能超过1V?

    EN 引脚是否在芯片上具有内部 VDD 二极管?
    如果 EN 引脚的电压高于 VDD +1V、将会发生什么情况?

    我能否在 EN 引脚和 VDD 之间添加肖特基二极管、使 EN 引脚符合数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 和 VDD 引脚上出现这些情况的测试条件是什么? 我们从未见过这些情况。