This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802LY:推荐采用32.768kHz 晶振

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4802LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280313/bq4802ly-recommended-32-768-khz-crystal

器件型号:BQ4802LY

数据表在第3页中列出了有关连接到振荡器的晶体的许多要求。

有人知道符合这些要求的晶体、最好是表面贴装器件吗? 我找不到任何串联电阻小于45K 且 Q 大于40K 的晶体。

此外、这个表指定了一个设计用于6 pF 负载电容的晶振并且典型应用电路原理图显示无外部负载电容器。

第2页的描述也说明了 BQ4802LY 提供了与晶体的直接连接:

BQ4802LY I/O 引脚和输入引脚电容在第3页分别规定为7 pF 和5 pF。 我们尚不清楚这些规格是否适用于振荡器输入和输出引脚 X1和 X2、并且数据表中没有关于振荡器的进一步讨论。 假设适用这些电容规格、则直接连接的晶体在没有外部负载电容器的情况下、会看到这些引脚电容作为其负载电容串联。 因此、有效电容为1/(1/7p + 1/5p)或2.9 pF、远低于晶体的6 pF 额定负载电容要求。 即使每个引脚上有2 pF 的杂散电容、也只会使晶体的负载电容增加到大约3.9 pF。 因此、BQ4802LY 需要外部负载电容器来使振荡器以晶体的额定频率运行、这种情况仅在通过额定负载电容加载时发生。

任何人都可以确认 X1和 X2引脚上的引脚电容、以便可以选择合适的外部负载电容器吗?

更好的是、TI 的任何人是否知道可以通过 BQ4802LY 正常运行的晶体器件型号和负载电容器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    我将其分配给了错误的支持团队、我正在合适的组织中循环、以帮助以下人员提供支持。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    格雷罗阿雷利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    你说这话已经有17天了,我还没有听过任何人说的。 TI 的有人是否能够对此进行研究并回复给我? 我也曾尝试联系过一家 TI FAE、后者表示愿意帮忙、但我也没有收到他们的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    很抱歉在这个问题上等待了很长时间。 它似乎是一个 D-26晶体的规格,它似乎可以作为一个部件在线提供像 Digikey 的网站。 不幸的是 、我看到的晶体不是表面贴装的、但似乎符合其余规格。

    晶体将具有负载电容、这正是规范所要求的。 规格显示了此类晶体的典型负载电容、但我不认为这是一个硬性要求。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙