Other Parts Discussed in Thread: LM2622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2622 尊敬的 TI:
我们有一个使用 LM2622的设计。 使用电池将功率等级从3.8V 升压至8V。
1.使用 1.25 MHz 应用程序、L = 4.7uF_1.9A
RFB1 = 75K Ω、RFB2 = 10K Ω
3. RC = 56K Ω、Cc = 2.2nF
请提供您的建议。
谢谢