This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:DR 引脚工作和内部电路

Guru**** 2502545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287521/lm3488-dr-pin-operation-and-internal-circuit

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:TIDA-010057

参考设计:TIDA-010057已创建并评估。

请告诉我以下有关 Vin 从5V 降低时的操作情况。

・由于 FET 的特性、当电压降至 VG 阈值以下时、在 Vin 约为4.3V 时、将停止运行、但电压存在变化、例如3.8V。

(运行停止时、两个漏极电流均为0.6A。)

除了 FET 特征错误、LM3488内部是否有任何控制?

我很好奇下面的内部方框图中的开关驱动器所执行的控制方式。

・此电路正常运行是否有必要的漏极电流值?

停止运行过程中、・Duty 和 Fsw 发生变化。 对 DR 引脚进行了什么类型的控制更改?

※CH1:VIN、CH2:VBUS、ch3:ISEN、CH4:Dr

     

・您能否提供以下内部电路的详细操作信息(橙色)?

我特别想了解电平转换器、开关逻辑和开关驱动器块中的具体操作和电路配置。

特别是如果内部电路不能正式公布、请直接通过电子邮件与我联系。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我想您的意思是当输入电压接近4V 时、动态范围将保持高电平。

    栅极驱动器中没有特殊的逻辑。 我可以从波形中看到占空比会增加。  当 MOSFET 无法完全导通且输出电压低于调节目标时、占空比可能会增加、直至达到100%。 然后、它将保持在100%占空比。 这很危险、MOS 可能很热。

    我们无法共享详细的电路。

    此致、

    冯志