This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:REGN LDO 未开启

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286089/bq25792-regn-ldo-not-turning-on

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

我对 BQ25792有一些疑问

我将 使用 Type-C 为 BQ25792供电。 寄存器引脚上最初电压为5V。 但在多个上电后、我在 REGN 中没有任何电压。 但我可以看到 PMID Voltage。 IC 变差还是有任何其他问题...?

2.在数据表中提到了 VBAT_SHORTZ=2.25、无论是单节电池电压还是整体电池电压...? (我正在使用4S 电池)

3. BQ25792是否可以为无电电池充电...? 或要求充电、都 需要最低的电池电压。

4.I 在 BAT 引脚上连接了0V 无电电池、在 VBUS 引脚上连接了15V、并且通过将 CE 引脚设置为低电平来启用充电。 在此配置中、REGN 引脚上没有电压。 可能是什么问题…… ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anasur:

    关于1、如果存在有效的 VBUS 和 PMID、REGN 应增大。  否则、表示 IC 由于故障或损坏而进入了高阻态模式。

    关于2、VBAT< VBAT_SHORTZ 是充电器如何确定所有电池配置中是否已短路电池 BAT 的方法。

    关于3、 是的、BQ25792具有针对放电电池的涓流充电(开路保护器)。  如果充电电流设置大于500mA 并且只有最小的20uF 电容器处于 BAT 上、则 BATOVP 和 SYSOVP 可能会导致转换器关闭和 SYS 崩溃、如果 SYS 上有负载。  您可以更改 pin2pin 和 reg2reg BQ25798以避免这种情况。

    关于4、请参阅1。 如果转换器未切换(根据示波器图、SW1上的波形变暗)、则 IC 会由于故障或损坏而处于高阻态。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何才能知道 IC 是进入高阻态模式还是 IC 损坏..?

    如果 IC 进入高阻态模式、如何从该模式退出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更改 pin2pin 和 reg2reg BQ25798以避免这种情况。  你想说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anasur:

    如果您具有有效的输入电源、但除了电池电压外、转换器不会在 SYS 上提供输出、但您仍然可以通过 I2C 与充电器通信、则可能是处于 HiZ 模式。  如果存在主要故障(通常是过流)、充电器会设置一个 EN_HIZ 位(REG0x0F[2])。 要退出 HiZ 模式、您必须完全移除输入和电池电源、或使用 I2C 将 EN_HIZ 位设置为0。

    BQ25798是 BQ25792的更高版本、在启用充电器时没有电池、它不会出现 BATOVP、SYSOVP 问题。

    此致、

    杰夫