主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好!
我们在记录寄存器值时也面临类似的问题。
我们进行了比较测试:将电池与 EV2300连接、并使用 bqStudio 记录仅可更改 FLASH_BUSY_WAIT 位的寄存器、并在室温下对电池完全放电。 以下 是我们的测试结果:
e2e.ti.com/.../U80654R01_5F00_30WDSG_5F00_Log_5F00_FLASH_5F00_BUSY_5F00_WAIT_3D00_0.xlsxe2e.ti.com/.../U80654R01_5F00_30WDSG_5F00_Log_5F00_FLASH_5F00_BUSY_5F00_WAIT_3D00_1.xlsx
总之、FLASH_BUSY_WAIT 低电平的日志文件具有44"丢失数据"、FLASH_BUSY_WAIT 高电平的日志文件具有21"丢失数据"。 电池功能不存在问题。
这表明、将 FLASH_BUSY_WAIT 设置为高电平可实现器件的时钟延展、记录的缺失数据较少。
但是,根据 err 日志文件,大多数错误代码是: 6、 与通信的超时或意外响应 器件。
这是否意味着时钟延展仍然存在一些问题、或者其他问题导致了问题?
有几个尚未记录的寄存器值是否很常见? 或者、是因为我们同时记录了所有寄存器值吗?
我们如何改进或解决"数据丢失"问题?
非常感谢、期待您的回答!
此致、
埃里克