This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:导出 WebBench 设计

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284017/lm5122-export-webbench-design

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

导出 WebBench 设计有利于懒散的工程师节省时间。

不幸的是,只有闭源 EDA 受支持,如果有 Kicad,这比 Eagle 好得多

例如,和价格是无与伦比的,可以下载老鹰设计和有 Kicad.org 导入

可以、但是从一开始就让 TI 生成一个专用设计会好得多。

因此我建议 TI 向 kicad 添加导出功能到其 WebBench。 我相信 kicad.org 开发人员将在这里为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    我们无法通过 Webench 支持所有 EDA 软件。 我会将您的申请转发给 Webench 团队。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请注意、WEBENCH 目前仅支持"Altium Designer"、"TINA-TI"、"Cadence OrCAD"、"CadSoft EAGLE"、"Mentor Graphics"和"P-CAD"、并且再增加一个 EDA 支持将需要基础设施升级、  "使用 Webench 我们无法支持每个 EDA 软件"指出。  

    但是我们会联系相关团队并进行询问。

    在 WEBENCH 上再支持一个 EDA 的过程需要花费大量时间。 我们会随时向您提供相关信息。

    谢谢!

    此致、  
    萨特瑞什·A·G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    很遗憾、我们目前无法在 WEBENCH 中支持新工具、我们将关闭此请求单。

    此致

    沙海恩·S·M