This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:请与我一起介绍推荐的降压直流/直流转换器。

Guru**** 2559990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286782/tps65987d-please-tell-me-the-recommended-step-down-dcdc-converter

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS55288

您好!

我正在寻找一款降压直流/直流转换器、它通过使用 I2C 或 SPI 设置寄存器来控制输出电压、如 TPS65987D+TPS55288。

您是否针对以下条件推荐了产品?

・USB PD 源

・输入电压:24V

・μ W 输出功率:最大60W

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    正如您所建议的、TPS65987D + TPS55288是 TI 推荐的用于 PD 采购应用的解决方案。 我们有一些技术文章和应用手册、概述了如何在需要时实施此解决方案。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/ease-power-supply-design-for-usb-pd-applications-with-buck-boost-converters

    谢谢。

    Matt Schafer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt-San:

    感谢您的答复。

    我认为 TPS55288是一款降压/升压转换器。

    我正在寻找一款 降压转换器 并想知道哪个产品符合第一个岗位的要求。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    有关降压转换器的详细信息、我会将本文重定向到另一位支持这些产品的工程师。

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt-San:

    感谢您发送编修。

    我可以假设其他人会回复该主题吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuta、我们的降压转换器团队中的人明天会做出回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim San、

    好!

    我期待降压转换器团队的回答。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    您是否可以通过更改 FB 电阻器来接受 Vout 调整(添加 MOSFET 以更改 R_FB)?

    我们有一款新器件可以支持最大24V 的输入电压、最大22V 的输出电压、最大8A 的输出电流。 如果您有兴趣、请发送电子邮件给我(miranda-gu@ti.com)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda-San:

    我已给您发送电子邮件。 感谢您的支持。

    此致、

    西井市