This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:输出电压电平

Guru**** 2503765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287452/bq24075-q1-output-voltage-level

器件型号:BQ24075-Q1

您好!  

我在 设计中使用的是 BQ24075-Q1。 电池充满电时、我的 VIN = 5V、我的 VBAT = 4.2V。  

在数据表中、弄清连接到负载的引脚10、11上的输出电压是多少或电压是很难理解的。 当 VIN 可用时、它将是5V、而当 VIN 不存在时、它将是4.2V?  

我的配置:EN1 = 0、EN2 = 1、SYSOFF = 0、CE = 0。

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kaveh、

    感谢您的联系。 当 V_IN=5V 且 V_BAT=4.2V 时、则 V_OUT=5V。 当 V_IN=0V 且 V_BAT=4.2V 时、则 V_OUT=4.2V。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛