This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:TPSM5D1806RDBR

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283579/tpsm5d1806-tpsm5d1806rdbr

器件型号:TPSM5D1806

您好!

 我们的客户已签约采用 SiliconExpert Technologies、他们将与自己的供应商合作来收集组件信息。

如果您能向我们提供以下所需信息、我们将不胜感激:

>关于此器件型号"TPSM5D1806RDBR"

-请帮助我们了解此部件是否受最新 REACH 版本中列出的任何 SVHC 材料影响( REACH 235 -发布于2023年6月),或不基于新文章定义(O5A), 如果是、请注明影响零件及其浓度的 SVHC 材料名称。

-该物质\""玻璃中的氧化铅(PBO)\"在本材料声明中具有空白的 CAS 编号

download.siliconexpert.com/.../tpsm5d1806rdbr-material-content-data.xlsx

但在我们检查这种物质时、我们发现其属于\"1317-36-8\" CAS 编号、因此我们需要与您核实、请在按正确的 CAS 更新该物质之后、向我们提供该器件的更新材料声明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我和我的产品工程团队一起处理该申请  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 环境合规团队向我发送有关玻璃查询中的铅的链接  

    https://www.ti.com/lit/cr/szzq087ai/szzq087ai.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自环境合规团队的其他意见。  

    这个问题可能会引起混淆、因为与纯形式存在铅氧化物不同、玻璃中所嵌的一氧化铅的应用或状态被处理不同。  

     

    • 当 Pb 以"玻璃中铅"的形式存在时、为达到 RoHS 合规性的目的、它仍在 RoHS 豁免7 (c)-I 范围内。
    • 然而、根据 EU REACH 委员会的指导、该州存在 REACH SVHC 时不被视为 REACH。
      • 这是因为铅含量已完全装订在玻璃中、不能回收、也不会危害环境。
    • 当使用案例为"玻璃中铅"时、没有一个特定的 氧化铅 CAS 编号。如果我们使用 CAS# 1317-368-6将其声明为纯氧化铅、则似乎要求将其声明为 REACH SVHC、并应在 SCIP 中报告。