This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:LM51551高状态压降的含义

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286601/lm51551-q1-lm51551-high-state-voltage-drop-meaning

器件型号:LM51551-Q1

团队成员

请问这两种规格在数据表中是什么意思? 这是否意味着在 100mA 灌电流时、SW 电压将比 VCC 电源电压低0.25V?

MOSFET 驱动器

高电平状态压降100 mA 灌电流0.25V

低状态压降100 mA 拉电流0.15V

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    你是对的。

    它表示栅极驱动器灌电流或拉电流时的压降。

    此致、

    冯志