This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:[TPS61087DRCR]电路图确认请求

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284320/tps61087-tps61087drcr-request-for-confirmation-of-circuit-diagram

器件型号:TPS61087

我们将使用下一页中的电路进行实际的机器验证。

因此、当 Iout=1.0A 时、升压操作可能会停止。

此时、线圈会产生噪声。

WEBENCH 没有问题、但您能告诉我可能的原因吗?

另外、如何解决呢?

此外还附上 WEBENCH 结果。

e2e.ti.com/.../QA_5F00_TPS61087DRCR.pptx

e2e.ti.com/.../WBDesign13_5F00_Startup_2D00_7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki:

    这些参数看起来完全正确、除了补偿参数与数据表建议的不同。

    线索有限、并且可能是由环路不稳定造成的。

    您可以尝试更改补偿参数、降低 Rcomp 并提高 Ccomp。

    您能否描述一下"顶部和噪声"问题、以及您是否具有包括 Vin、Vout 和 SW 在内的任何波形?

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改了校正参数以降低 Rcomp 并增加 Ccomp。

    它工作得很好。 谢谢你。 问题迎刃而解。