主题中讨论的其他器件:TLV431、 TLVH431、
在1mA 阴极电流下、阴极到阳极的电压降会是多少?
我不能找到一个格拉夫为这。
我测量了以下1.53V @1.2mA / 25°C。
40C 下为1.8V
这是否正常? 40°C 和+85°C 时的最大值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
我们的一位工程师在许多年前测试了该器件是否存在类似问题、并报告说与您发现的问题相同、它在比较器模式下无法理想运行。
理想情况下、对于 LMV431/TLV431器件、当器件切换为低电平时、阴极电压应保持在~1V 的固定值。 LMV431似乎存在低电压增加到超过此点的问题。
我有 LMV431器件、如果您愿意、我可以测试和收集数据。
阴极引脚上的电压是否可能达到28V?
此致!
沃尔特
Brian、您好!
附件是我从 LMV431BIMF 和 TLV431BQDBZT 收集的数据的 Excel 文件。
e2e.ti.com/.../LMV431-testing.xlsx
这些器件分别在-40°C、25°C 和85°C 下进行了测试。 我还在25°C 下测试了不同的基准输入电压。 您可以看到、TLV431比 LMV431更稳定。
谢谢。
沃尔特