This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:Vin 与 Vout 接近期间的电压纹波如何&&#39

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286261/tps552882-how-s-the-voltage-ripple-during-vin-closed-to-vout

器件型号:TPS552882

大家好、

我的客户使用 TPS552882为射频 PF 供电。 在本例中、电压纹波非常敏感。

如果输入电压和输出电压为12V、则纹波是什么样子? 是否有任何疑虑?

此致、

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您可以按照数据表中所述在 FPWM 下找到12V 输入电压-12V 输出电流-5A 的测试波形。

    由于该器件在降压/升压模式下会留下迟滞裕度、因此开关波形是稳定的、在这种情况下无需担心。

    BRS、

    布莱斯