This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:Sch 审核

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286136/tpsm63603-sch-review

器件型号:TPSM63603

你(们)好

我们正在使用该器件。 提出一些问题。

1. EN 引脚上是否有内部下拉电阻器?  如果输入 EN 误处于未连接(悬空)状态、器件状态会是什么?

2.我们使用外部同步连接多个 TPSM63603 第7.3.7节提到(蓝色高光)" EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲的最短持续时间 必须大于同步信号保持时间 tSYNC_EDGE 100ns 并小于最小消隐时间 TB(4US, min)。

这是我的困惑:" EN/SYNC 上升脉冲和下降脉冲持续时间  "指上升/下降时间(例如、通常从10%到90%)、还是指高/低电平持续时间? 我想这是 后者。

3.我们是否可以在 SW 引脚上连接较小的 SMT 测试点、因为我们希望测量开关节点波形。

4.您能帮助我们回顾一下我们的设计吗?  

我们使用800kHz 外部同步、两个 IC 可以通过将 U1的 PG 连接到 U2的 EN (R1617)来顺序启用、也可以通过共享网络"PWR_EN2_SHARE"(R1712)来同时启用

[已删除]

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.不可以、在 EN 引脚悬空时、不能保证器件会按预期通电或运行。 如果 EN/SYNC 引脚电压低于0.4V、器件将处于关断模式(内部 LDO 和稳压器都被禁用)。 如果此引脚介于1.1V 和1.263V (典型值)之间、则器件将处于待机模式(启用内部 LDO、禁用稳压器)。 为了使器件正确调节、内部 LDO (VCC)的输出必须高于其 UVLO 阈值、EN/SYNC 引脚必须高于精密使能阈值。 有关器件功能模式的更多信息、请参阅数据表中的第7.4节。  

    2.正确,这是指高/低电平持续时间。

    3.是的,可以使用一个较小的 SMT 测试点来监控软件。  如您的屏幕截图中所述、测试点可能会引入更多噪声和 EMI 辐射。 如果这不是大问题、则对器件的开关和调节功能的影响不大。  

    4、整体原理图看起来不错! 是否打算安装 NC 组件? 此外、我能否问第一个器件上的使能电路(相对于仅将 EN 直接连接到 VIN)有什么用途?  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、
    卡罗尔