This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM809:复位引脚

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284230/lm809-reset-pin

器件型号:LM809

大家好、

在测试 LM809M3-3.08/NOPB 时、我的客户发现其复位信号在断电时会振荡、如图所示。

如果移除 R627电阻、则不会发生该问题。

这种现象是否会对系统的运行产生影响? 对于消除这种振荡、有什么建议呢? 可以删除 R627吗?  

原理图:

R627被 移除后的复位引脚波形

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。  

    感谢您的提问!

    此器件具有推挽输出配置、如果您查看典型应用的数据表、可以移除该电阻器。

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    与我的客户仔细检查、当客户移除电阻 R627并同时切断与 DSP 复位引脚的连接时、波形稳定。 但是、如果连接了 DSP 的复位引脚、下图中所示的波形仍然会出现。

    您有什么建议吗?这种情况是否会影响系统的稳定性?

    谢谢!

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。  

    我认为移除 R627并添加一个零欧姆电阻器将解决该连接问题、因为0欧姆电阻器重新连接电气连接。 我认为不需要 R606、因为复位输出具有推挽配置、因此请告知他们他们也可以删除 R606。  

    此致、

    A·西拉