Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750、
您好,先生
请 帮助我们查看我们 的原理图、我们正在使用 TPS25750+BQ25792解决方案。
我们在此应用中刚刚使用了纯灌电流操作、 对于 TPS25750+BQ25792解决方案、有什么需要注意的地方吗?
如果有任何潜在问题、请告知我们。
期待您的反馈。
非常感谢。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stathum:
一些评论和问题。
原理图更改:

Question:
谢谢。此致、
克里斯
Chris、您好:
请参考以下反馈。
我们将遵循您的可选建议和需要更改的建议、并在稍后为您更新原理图。
更多信息。
vCPU 电压为3.3V
2.我们知道 TPS25750S 不具有过流保护功能,因此我们将 Q3放在那里。
3、基于这个原因我们要移除 Q1和 Q2、请按如下方式参考我们的电源树。
A: 我们希望使用 GATE_VBUS 和 GATE_VSYS 的信号、当 GATE_VBUS 或 GATE_VSYS 信号处于高电平时、让 TPS25750S GPIO_0或 GPIO_1输出高电平、为处理器生成 int 信号、然后让处理器开启 TPS259460 (将 nVUSBC_EN 设置为高电平)
B. 是否可以进行上述处理?

4.这与 U3的原因相同、我们希望在 PD_VSYS 电源路径上提供 OVP 和 OCP 保护。
请告知我们您的反馈。
非常感谢。