This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:耦合电感器和 UCC28070

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287179/ucc28070-coupled-inductor-and-ucc28070

器件型号:UCC28070

尊敬的先生:

希望您做得好。 是否可以将单个电感器替换为反耦合电感器? 我是否需要更改控制器中的任何内容? 你能告诉我它的程序吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaqib、  

    我很好,谢谢。   

    不可能对 UCC28070控制的两个交错相位使用任何类型的反向或其他耦合电感器。  
    这是因为在不同时间向两个电感器施加的输入和输出电压可能对应于较小的持续时间差异。  
    耦合电感器会在错误的时间将电压相互耦合、并干扰电流控制。   

    电感器必须是独立的。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可用于耦合电感器 PFC 的任何其他控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaqib、  

     反激 PFC 使用耦合电感器作为"变压器"、但我不认为这种耦合是您需要的问题。  

     我不知道有任何 PFC 控制器可以将耦合电感器用于交错相位。

    此致、
    乌尔里希