This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:在升压模式下运行。 VIN=3.3V、Vout=5V

Guru**** 1889305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287421/tpsm63603-operating-in-boost-mode-vin-3-3v-vout-5v

器件型号:TPSM63603

我根据电源模块设计工具设计的电路在 C 和 R 上的差异很小、以便匹配可用的标准无源器件。 但是、输出显示为1V (0.999V)、而不是我所希望和预期的5V。 请帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nayab、

    似乎使能分压器的 RENT = 1000欧姆、RENB = 0.619欧姆。 这形成了一个分压器、EN 仅接收0.002V 电压。根据数据表、EN 需要高于1.365V 才能确保正常运行。 将 RENB 更改为足够高的值、以使 EN 高于1.365V、将正确开启器件。 另请注意、根据第7.3.7节、若 RENT 和 RENB 的并联组合的阻抗在您的应用范围内、需要在100kOhm 范围内才能正确利用该器件的 SYNC 功能。  

    请告诉我、这是否有帮助、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 在我的应用中、EN 与 Vin 直接连接、但我不知道如何 配置 TI 的电源设计器工具来使用它。 因此 在我的实际设计中、RENT = 0欧姆、  RENB 为无穷大。  

    您知道此器件是否可以在正升压模式(Vin < Vout)下运行? 我在升压模式下看到负 Vout 的示例、但看不到正 Vout 的示例。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayab:  

    感谢您提供的额外信息。 此器件是降压器件、不建议在 VIN < VOUT 的情况下运行。 该器件没有正升压模式。  该器件确实能够配置为反相降压/升压转换器、如数据表的第8.2.2节所示。 如果您想了解有关这方面的更多信息、请随时查看此应用手册、了解将降压模块转换为反相降压/升压器件的一般情况: https://www.ti.com/lit/pdf/snvaa63 

    请告诉我、这是否有帮助、

    约书亚奥地利