This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:EVM TPS23755EVM-894的设计文件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286323/tps23755evm-894-design-files-for-evm-tps23755evm-894

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件: TPS23755

您好!

您能否向我发送 TPS23755EVM-894的 Altium 设计文件?

此致、

斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    我会通过电子邮件与您联系。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    感谢您共享设计文件。 您是否在 Excel 或 Mathcad 中对 TPS23755进行了设计计算?

    此致、

    斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    您是指功率损耗计算吗?

    我们没有一个文档涵盖所有 TPS23755功率损耗。 我们在以下条件下进行了热测试。 芯片顶部外壳温度为56.5C。 假设热阻为34.7C/W J-A (无散热器、自然对流)、功率约为(56.5 - 20)/ 34.7 = 1.05W。   

    • TPS23755EVM
    • 自然热对流
    • 10分钟后测量
    • 12V 1A 输出
    • 48V PoE 输入电压
    • 开关频率为250kHz
    • 20C 环境温度

    此致、

    帝昂