This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36502:原理图检查

Guru**** 2811455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286494/lmr36502-schematic-check

器件型号:LMR36502

您好!

我已在阅读数据表、我已完成了 LMR36502F3RPER 的原理图、您能否告诉我它是否正常? 考虑到 Vin (min)= 17V 和 Vin (nom)= 32.4V、开关频率接近600kHz、输出必须为5.1V。 在下一个图像中、我使用了 LMR36502RP5、我不知道 LMR36502F3RPER 是否有一定的区别、两者似乎几乎相同。 我得到 Vout = 5.1V、这就是我需要的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LMR36502F3RPER 有可能提供3.3V 固定输出。 LMR36502F3RPER 可能 提供5V 固定输出。  

    您的原理图看起来正常。 根据 您选择的电感值、在标称输入端、电流纹波将接近50%。 如果您要将电感器纹波减小到40%、这是降压转换器设计的典型值、则可以使用120uH 电感器。

    此致、