This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54262-Q1:效率

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285745/tps54262-q1-efficiency

器件型号:TPS54262-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38020-Q1

  当输入为24V-27V 时、TPS54262QPWPRQ1的数据表尚不清楚器件的效率。 我不想假设输入为7V 和14V 时图中是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅提供此产品的数据、没有此信息。 对于新设计、我们推荐 LMR38020-Q1用于需要60V 或更高电压和2A 负载电流的应用。 如果您的应用有不同的要求、我可以推荐更适合您的应用的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们已处于使用 TPS54262QPWPRQ1的设计验证阶段。 没有针对24V 输入、5V 和12V 输出的效率图是正确的吗? 您完全无法提供该信息的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们没有您请求的数据。 您可以订购 EVM 并针对具体应用条件评估器件: https://www.ti.com/tool/TPS54262EVM

    此致、