This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:电感器选择

Guru**** 2391125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287467/tps61020-inductor-selection

器件型号:TPS61020

尊敬的支持团队:
我对电感器选择有疑问。

如果我使用数据表中的计算方法计算电感器、输入电压和负载将会波动、因此计算结果有很宽的10μH 范围到100μH 范围。
VIN = 2.5~5.4V
VOUT = 5.5V
IOUT = 50mA~520mA
MODE = FPWM

由于我很长时间使用50mA 转70mA、所以我会使用47μH。
虽然超出了建议的规格值、但有什么问题吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我不建议使用大于33uH 的电感、因为 LC 滤波器引起的双极点和升压转换器的右半平面零点都将向左偏移、这意味着带宽和相位裕度不足以确保系统稳定性。 建议使用33uH 或20uH。 两者都可以满足您的应用要求。