This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 FCC 的一些问题

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286354/bq27426-some-questions-about-fcc

器件型号:BQ27426

您好:

当我们对电量监测计 IC (BQ27426)进行断电重新启动实验时、FCC 中存在以下例外情况:
当电池空闲时(不充电和不放电)、如果监测计 IC 断电并重新启动、则 FCC 在 IC 重新启动前后存在较大差异
测试步骤如下:
1.从 IC 中读取 FCC 值(值为865)
2.断电监测计 IC
3.等待10ms
4.加电监测计 IC
5.等待300ms
6.加载 FlashStream 文件
从 IC 读取 FCC 值(值为698)
FCC 在 IC 重启之前和之后有很大差异的原因是什么?

经过许多实验、我们发现、通过将第5步中的延迟时间增加到3000ms、
重启之前和之后的 FCC 基本相同、这个解决方案是否可行?
如果是、是否有理论依据? 如果没有、是否有其他解决方案?


下图中显示了上述说明:

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:  

    器件下电上电后、应等待 INITCOMP 位设置、然后再加载闪存流。 3000ms 是设置此位的足够时间、而300ms 很可能不是设置此位的足够时间。 如果希望 等待时间最短、则应延迟、直到 INITCOMP 位置1然后加载闪存流。  

    此致、  

    Jonny.