主题中讨论的其他器件: TPS50601A-SP
您好!
我使用的是 TPS7H1101A-SP 软启动、但在使用 PSpice 模型进行仿真时、未获得预期的结果。 配置 VDD 和 VSS 引脚。
使用 Css = 15nF 将导致 TSS= 3.63ms。
不过、将 ENABLE 设置为高电平后、输出电压斜坡直到延迟~1.45ms 后才会启动。
该延迟来自哪里?
下面是原理图和波形。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 TPS7H1101A-SP 软启动、但在使用 PSpice 模型进行仿真时、未获得预期的结果。 配置 VDD 和 VSS 引脚。
使用 Css = 15nF 将导致 TSS= 3.63ms。
不过、将 ENABLE 设置为高电平后、输出电压斜坡直到延迟~1.45ms 后才会启动。
该延迟来自哪里?
下面是原理图和波形。
尊敬的 Robert:
很遗憾、数据表中没有规定最小值、因此我 无法提供相应数据来保证值能够适应器件整个寿命期间的温度、辐射和工作条件。 话虽如此、我们可以参考 TID 报告中有关此器件的一些数据、以获得室温预辐射/辐射后的值。 如果您在文档中搜索"20.0_"、它将显示 器件样片的十种规格的不同测试数据。 我们会随每个订单一起发送这些报告。
实际上、分布相当紧密、因此零件间的差异至少不应起重大作用。 这至少应该能为您提供一些可靠的东西、以供您开始、然后在 需要时进行调整。
如果有我可以帮助或澄清的东西、请告诉我。
谢谢。
莎拉