This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:软启动

Guru**** 1189870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1101A-SP, TPS50601A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286982/tps7h1101a-sp-soft-start

器件型号:TPS7H1101A-SP
主题中讨论的其他器件: TPS50601A-SP

您好!

我使用的是 TPS7H1101A-SP 软启动、但在使用 PSpice 模型进行仿真时、未获得预期的结果。 配置 VDD 和 VSS 引脚。  

使用 Css = 15nF 将导致 TSS= 3.63ms。

不过、将 ENABLE 设置为高电平后、输出电压斜坡直到延迟~1.45ms 后才会启动。  

该延迟来自哪里?

下面是原理图和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    ~1.45ms 来自模型中的内部 RC 延迟。 这是为了模拟 使能端子开启延迟-请参阅下面数据表中的屏幕截图。

    如果有其他需要我澄清的地方、请告诉我。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    感谢您提供的信息。

    该延迟是否有最小值? 我在屏幕截图上没有看到它。
    我将 TPS7H1101A-SP 与 TPS50601A-SP 一起使用 。 我的目标是必须同时启用输出电压跟踪和彼此之间的输出电压跟踪。

    谢谢。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    很遗憾、数据表中没有规定最小值、因此我 无法提供相应数据来保证值能够适应器件整个寿命期间的温度、辐射和工作条件。 话虽如此、我们可以参考 TID 报告中有关此器件的一些数据、以获得室温预辐射/辐射后的值。 如果您在文档中搜索"20.0_"、它将显示  器件样片的十种规格的不同测试数据。 我们会随每个订单一起发送这些报告。

    实际上、分布相当紧密、因此零件间的差异至少不应起重大作用。 这至少应该能为您提供一些可靠的东西、以供您开始、然后在 需要时进行调整。

     如果有我可以帮助或澄清的东西、请告诉我。

    谢谢。

    莎拉