This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285015/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756

尊敬的团队:  

在寻找太阳能电池板的电池充电解决方案时、我发现了 TI 的"BQ25756"解决方案。 我对此有几个疑问:  

1.根据"BQ25756评估模块"的评估模块、输入电压范围为4.2V 至70V、输出为"55V" 、最大充电电流为10A。"和240W。  

我们正在寻找的应用是  

1.输入电压范围:从640 W 光伏面板输入4.2到80V

2.输出电压为56V (锂离子电池-磷酸铁锂电池),标称电压为48V/20A  

如果您可以指导我们使用"BQ25756"解决方案进行此解决方案的兼容性检查。  

谢谢。此 

 

致、 R·阿鲁纳夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arunav、

    我认为 BQ25756将与您的系统兼容。

    BQ25756 IC 可以一直输出高达70V 的电压、充电电流为20A。

    要使 EVM 输出56V 的电池充电电压、您必须将 EVM 上的 R64调整为正确的电阻。

    您能解释一下输出电压为56V 但标称电压为46V 的意思吗?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan、您的快速响应。 我们必须为磷酸铁锂电池(48V/100AH)充电。 其中电池的标称电压为48V、充电的最大电压为56V、因此我们必须将总线电压保持在60V。  

    再看一个输入、IC 可以支持的最大功率是多少。  

    此致  

    R·阿鲁纳夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arunav、

    明白了。 感谢您的澄清。

    BQ25756是一个充电控制器。 最大输入电压为70V、最大充电电流为20A。 对于您的应用、BQ25756能够以640W 的功率充电。

    此致、
    E·加洛韦