This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:GPCCHEM 报告问题

Guru**** 2390260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ28Z610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285312/bq27441-g1-gpcchem-report-questions

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ28Z610、BQSTUDIO

您好!

我们在 一款产品中使用了 BQ27441DRZT-G1A 电量监测计。  我们最近不得不将我们的电池电芯更换为其他制造商。  我进行了放松、放电、放松测试、并将文件提交给 GPCCHEM 计算器、看看它是否仍然适用于我们的电量监测计。  报告显示、 我的电池的最佳 Chem_ID 匹配项为2144、BQ27441-G1A 的 Chem_ID 为0x0128。  它还显示了基于3 ROM 的电量监测计系列的以下错误:

警告:通用 ID 偏差太高、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试时间表

我检查了文件格式、并认为它们符合 SLVA725A 文档中提出的要求。   

我已经附上了我的数据文件和 GPCCHEM 报告。  您是否看到数据文件有任何问题?

谢谢。

Rob


e2e.ti.com/.../BQ27441_2D00_G1A_2300_1.zipe2e.ti.com/.../BQ27441_2D00_G1A_2300_1_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    查看您发送的报告文件、最接近的选择是2144 ChemID 匹配、但是、对于此 ChemID、您将需要一个数据闪存电量计。 我认为、如果您要获取误差百分比较小的 ChemID、则可能需要选择不同的电池单元。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    您能否通过调整  BQ27441参数来使其适用于这种电池?

    如果没有、您能推荐一个参数(单节电池5000mA、I2C 接口、外部感应电阻、VSON12封装、相同引脚排列)与我们现有的监测计  BQ27441DRZT-G1A 相似的数据闪存监测计、或者为我们的最佳选择提出两个建议吗?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    对于 bq27441、ChemID 已进行预配置、因此即使更改参数、电量监测计仍无法正常工作。

    符合这些要求的最接近的数据闪存监测计是 bq28z610、它满足除采用不同引脚排列以外的所有要求。

    https://www.ti.com/product/BQ28Z610#product-details 

    如果这不符合您的要求、请告诉我、我可以找到其他选项。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    我忘记提一下、我需要一个系统端器件。  BQ28Z610似乎是封装侧器件。  您可以推荐其他 IC 吗?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我曾与我们的团队谈论过这个问题、这就是我收到的信息:

    关于 GPCCHEM 报告、如果您对高 DOD 误差感到满意、bq27411-G1C 可让您保持相同的封装、引脚排列和其他要求。 尽管显示它是电池组侧电量监测计、但我们的大多数电量监测计都可以在系统侧或电池组侧实施。

    如果您希望获得更高的精度、bq28z610将允许您使用报告中的理想 chemID。 虽然大多数时候由于电池组侧实施需要更准确、因此在电池组侧实施数据闪存电量监测计、但也可以在电池组侧实施。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony:

    感谢您提供的信息。  我还有几个问题。  

    我的当前电量监测计  BQ27441-G1A 具有预配置的 CHEM_ID 0x0128。  当我查看 BQstudio 中的 Chem_ID 列表时、会发现该 ID 的化学成分为  LiCoO2、具体请参阅下文。  化学成分与您建议的 bq27411-G1C 相同。  是否有办法确定 bq27441-G1A 器件的理论 DOD 误差是多少?  它是否与 Chem_ID 为128的替代方案相同、即28.79%的 bq27421-G1A?  我希望能够将我的电流监测计误差与建议的误差进行比较、看看这是否值得切换。

           

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    报告中发现的最大 DOD 误差是您所使用的电池与包含不同电池信息的 ChemID 之间的比较。 因此在这种情况下、使用 bq27441-G1A 上的 ChemID #128可以得出28.79%的 DOD 误差。

    不过、请注意、当 ChemID 的 DOD 误差超过3%时、Impedance Track 算法无法正常运行。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺