This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:串联和并联的 BQ7692006PWR 电池组

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286847/bq76920-bq7692006pwr-battery-packs-in-series-and-parallel

器件型号:BQ76920

您好!
需要验证。 我将使用 BQ7692006PWR  电池监控器来充分满足以下要求:

  1. 将为 3S1P 18650电池组11.1V 的设计 BMS。
  2. 该板 将具有过充电保护、平衡充电保护、过放电保护和高温检测功能。
  3. 模块化设计允许电路板组合管理串联或并联的超大型电池组。 最多可串联4个电池组。 这就意味着、BMS 可以与另一个 BMS 堆叠、来增强整个产品的功能。
  4. 检测和定位电池单元中不良电池的功能。
  5. 可通过 I2C 手动设置各种最大电流充电和放电设置。
  6. 通过 I2C 进行通信、以获得更高级的参数、从而监测电池信息。
  7. 支持的最大电流限制为40A
  8. BMS 应支持最多4个3S1P 18650电池组的串联和并联连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basit:

    1. 将为 3S1P 18650电池组11.1V 的设计 BMS。
      可以。
    2. 该板 将具有过充电保护、平衡充电保护、过放电保护和高温检测功能。
      可以。
    3. 模块化设计允许电路板组合管理串联或并联的超大型电池组。 最多可串联4个电池组。 这就意味着、BMS 可以与另一个 BMS 堆叠、来增强整个产品的功能。
      该 BMS 在制作时不考虑堆叠、但可以将它们串联堆叠。
    4. 检测和定位电池单元中不良电池的功能。
      该器件只能检测欠压或过压的电芯。 它无法表征电池的物理特性。
    5. 可通过 I2C 手动设置各种最大电流充电和放电设置。
      只能调整过流保护。
    6. 通过 I2C 进行通信、以获得更高级的参数、从而监测电池信息。
    7. 支持的最大电流限制为40A
      电流不会流经 BQ76920、因此这没有问题
    8. BMS 应支持最多4个3S1P 18650电池组的串联和并联连接
      正如我说过的、这不是在创建零件时所牢记的内容。 这是可能的、但这将是一种您可能必须开发的系统解决方案。

    有没有任何理由不使用我们更新的 BQ769x2器件? 它提供的功能更多、精度更高。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙