This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920电芯电压不正确

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287172/bq76920-bq76920-cell-voltage-incorrect

器件型号:BQ76920

您好

并将客户设计与 BQ76920兼容。  前两节电池的电压在一节电池中非常小、而在另一节电池中非常大。  他们使用示波器观察收集到的电压是否稳定。

但 AFE 收集的电压不正确。

原理图如下所示。

请帮助检查原理图。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    我看到 VC1直接连接到 TS1。 这是不好的/可以的、因为将会有一个恒定的电流从这里汲取、这将导致电压不准确。

    在我们的 EVM 中、我们仅将其用于唤醒、它仅在按下按钮时进行连接、我们不会将其保持连接状态。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙