This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:我们可在数据表中保证的最小 IFBx 电流(精度)

Guru**** 2569155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286572/tps61163a-minimum-ifbx-current-accuracy-that-we-can-guarantee-in-datasheet

器件型号:TPS61163A

大家好、

我以前也问过类似的问题。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252784/tps61163a-duty-input-resolution/4755790#4755790

以下是我们的条件。

  •  2.05832mA
  • 1线、16 -> 2.05832* 16/511 = 64uA = IFBx (IFB1+IFB2 = 128uA)

下面是我们在上述条件下测量的124个直方图。 范围很宽。

我们希望 与 您确认以下各项。

  1. 我们是否有最小 IFBx 电流规格包括9位单线制数字接口?
  2. 可以保证我们的最小 IFBx 电流是多少(100%占空比、1 1111 1111)?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我们只有当 ISET=20uA 时才有电流精度数据、精度也在数据表所列的范围内。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    根据您的声明、我可以在数据表中找到它。

    但在上述测试结果中、平均电流应在128uA +/-2%以内。 (0-70°C)

    我们是否对占空比(<100%)有精度?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    对于模拟调光、当电流很小时、电流精度通常很低。 但我们没有 ILED=128uA 的测试数据。 请注意、I_ISET 不是 ILED。 公式中也有一个常数。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我认为 ii 是指 RISET。 在数据表中、我们保证当 IFB_FULL  低至20uA 时 IFB_FULL 精度=+/-2%。

    或者您是说这里的"20uA"不是 IFBx 吗? 如果是、这意味着什么?

    1.当 D = 100%时、TI 是否只保证 IFB_FULL 的规格。

           

    2.单线制数字接口(EasyScale 接口)的精度规格是什么? 当前的问题是、客户发现低占空比下的电流差异很大。

    3、新问题是

    -如果我们在开始时测量的50%占空比电流是19.079mA、然后我们将较低 占空比设置为10%、然后再重新设置为50%占空比。 电流成为18.416mA。 但当我们尝试把占空比由50%提高至60%,然后再恢复至50%的时候,我们便知道了。 它将返回到19.079mA。 (例如50%、当占空比从高到低再到高时、问题可能会重复出现。)

    如果您有任何问题、我们可以直接召开 WebEx 会议。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    按照前面所说的、我将设置 EVM 测试。

    Br

    帕特里克