This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300 EN 抗尖峰脉冲滤波器

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286555/tps7a8300-tps7a8300-en-deglitch-filter

器件型号:TPS7A8300

您好、TI 专家!

在我们的设计中、在正常上电序列开始之前、向 EN 引脚施加了一个无法控制的高电平脉冲(3.3V)。

脉冲宽度约为~10ns。  TPS7A8300 EN 引脚内是否有可过滤此脉冲的抗尖峰脉冲滤波器? 该脉冲  是否会触发 TPS7A830运行?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    根据数据表的第8.1.1.1节"启用(EN)和欠压锁定(UVLO)"仅当 EN 和 UVLO 都高于相应的电压阈值时、TPS7A8300才会亮起。" 这意味着 VEN、VIN VBIAS (如果使用)必须高于各自的 UVLO 阈值、器件才能启用。

    为了确定此3.3V 脉冲是否会使 TPS7A830启用、您能帮忙发送一个显示 TPS7A8300和周围连接的原理图吗? 需要特别注意的是使用 BIAS 引脚以及 IN 和 EN 引脚连接在一起或单独提供。

    我还将与我的团队并联检查是否存在任何类型的抗尖峰脉冲滤波器、这些滤波器可能会导致 EN 引脚上3.3V 的~10ns 脉冲被滤除。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    附加了原理图、因此不使用偏置。  

    在此设计中、VIN (3.3V_AUX)首先出现、然后在 EN 引脚上产生10ns 脉冲。 我们使用了分离的 VIN 和 EN 连接。

    请帮助检查这一点。  

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    谢谢发送! 我已经和我们的设计团队核实、他们的反馈是、如果 EN 引脚上的3.3V 脉冲仅为~10ns、器件将没有时间在脉冲结束前开始调节。 无论 VIN 和 VEN 电压是否都超过各自的 UVLO 阈值、都是如此。 因此、预计脉冲不会触发 TPS7A8300运行。

    我还审阅了原理图、一切看起来都很好。 如果不使用 BIAS 引脚功能、您可以根据需要采取的一项措施是移除 BIAS 引脚上的电容器、因为这不会影响器件的功能。 如果不使用 BIAS、BIAS 可保持悬空。 我认为"无"标记可能表示此电容器不会安装、但我想在以防万一的情况下提及此电容器。

    此致、

    凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey:

    感谢确认。

    是的、原理图中的"无"表示不会安装此电容器。

    谢谢。