This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:关于 OVP 的规格

Guru**** 2810795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282592/tps923655-regarding-the-spec-of-ovp

器件型号:TPS923655
主题中讨论的其他器件:TPS92200

大家好、支持团队。

我的客户有以下三个问题。

1. OVP 端子上的拉电流或灌电流是多少?

 我们希望知道最大值和最小值。

2.我对 OVP 引脚有两个阈值(1.1V 和1.45V)的理解是否正确?

 其中一个(=1.45V)是 LED 开路检测、另一个(=1.1V)是 CC/CV 模式检测。

3. 请告诉我如何计算开关频率。
我已查看数据表中的表8-1、但我想计算开关频率。

最棒的酒店

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    OVP 是高阻抗引脚。

    2.正确。

    3.没有用于计算开关频率的精确公式。 根据经验、如果将数据表中表8-1的表8-1同一行上的开关频率乘以电阻器值、则结果几乎为一个常数。 这可以帮助您大致估算所需的电阻器。 然后、您可以根据测试结果将其微调到您的目标开关频率。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven - San:

    感谢您的回答。

    我明白了。

    关于 OVP 作为 CC/CV 模式、我还有两个问题。

    1.我的理解是、Vcc_th 是 OVP 输入电压由除电阻决定的、是否正确?

    2.如何确定 Imax X Low%?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    不用客气。 请参考我的答案如下:

    1. V_cc_th 由用户决定。  
    2. IMAX X Low%也由用户决定。

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven - San:

    感谢您的答复。

    但我不太明白。

    我的问题是用户如何决定。

    您的答案就是由用户决定。

    您能否介绍一下确定步骤和计算公式。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    抱歉。 我目前不在办公室。 我会在下星期二前回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很抱歉耽误你的时间。

    我绘制以下图形图示供您参考。 希望这将有所帮助。

    通常、TPS92365x 仅处理 CC/CV 模式转换。 对于预充电和 CC 模式转换、用户将执行检测和转换。  

    如果您有任何问题、请告诉我。

    顺便说一下、我是否能够了解您的应用是什么? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven - San:

    感谢您的回答。

    很遗憾、您的答案不是我想要的。

    很遗憾、您的答案不是我想要的。
    我要再次问你,我想知道什么,给你一个具体的例子。
    例如、考虑以下典型应用电路。

    认为 Vcc_th 由 Rovp1和 Rovp2的分压电阻以及 LED 阳极和阴极之间的电压(即升压器电路的输出电压)决定是否正确?
    换句话说、我知道 Vcc_th 不是一个固定值、而是一个随输出电压而变化的值。 是这样吗?
    如果它是固定值、则不会在数据表中的任何位置列出。

    电流负载为 LEDx4 (Vf = 12Vx4 = 48V)。
    另外、输入电压为24V。
    因为我不明白如何推导 VCC_TH、所以预充电周期为
    同时,我们不知道如何确定它。
    数据表也未详细说明 Imax_X Low%的值、因此我不明白用户如何得出它。
    您是否理解了我不理解的内容?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    认为 Vcc_th 由 Rovp1和 Rovp2的分压电阻以及 LED 阳极和阴极之间的电压(换句话说,升压器电路的输出电压)决定是否正确?

    否。 如果您希望 V_CC_TH 为0.5V、那么当您检测到 OVP 引脚电压大于0.5V (或者您可以检测到输出电压)时、您可以通过向 ADIM/HD 引脚输入占空比较大的 PWM 信号来从预充电模式切换到 CC 模式(如上图所示)。

    换句话说,我明白 Vcc_th 不是一个固定值,而是一个根据输出电压而变化的值。 是这样吗?
    如果它是固定值、则不会在数据表中的任何位置列出。

    否。 VCC_TH 不是固定值。 它 将不取决于输出电压。   不由 IC 决定。

    当前负载为 LEDx4 (Vf = 12Vx4 = 48V)。
    另外、输入电压为24V。
    因为我不明白如何推导 VCC_TH、所以预充电周期为
    同时,我们不知道如何确定它。
    数据表也未详细说明 Imax_X Low%的值、因此我不明白用户如何得出它。
    您是否了解我不理解的内容?

    CC/CV 模式使得 TPS92365x 适用于某些电池充电应用。 (您可以查看此  TPS92200设计指南以获取一些想法。)

    例如、如果您的输入电压为12V。 您需要为8节串联锂电池充电。 我们假设 当锂电池的电压低于3V 且可充电的最大电压为4.2V 时、它将停止放电。 因此、电池组的电压为24V 至33.6V。

    您需要使用 TPS923655构建充电电路。 首先使用100mA Current 对电池组进行预充电。 当电池组达到26.4V (充满电的10%)时、您需要以1A 的充电电流切换到 CC 模式。 当电池组电量达到33.6V (100%已充电)时、您需要切换到 CV 模式、最后停止充电。

    在上述情况下、 I_MAX X Low%= 0.1A。  I_MAX X High%= 1A。  V_CC_TH = 10%* 1.1V = 0.11V。 这些值均由用户决定。

    电流感应电阻器设计为0.2欧姆的电路。 (最大输出电流= 1A。)

    当电池组电压达到24V 时、需要为电池组充电并将其连接到 TPS92365x 电路。 您通过拉高 EN/PWM 引脚并将10%占空比 PWM 信号输入到 ADIM/HD 引脚来启动预充电。 然后该电路将通过100mA 输出电流为电池组充电。 当您使用比较器或 ADC 等一些外部电路检测到 OVP 引脚电压达到0.11V (或者您检测到电池组电压达到26.4V)后、您(或 MCU)就会知道是时候切换到 CC 模式了。 然后将 EN/PWM 和 ADIM/HD 引脚拉至高电平、电路将以1A 输出电流为电池组充电。 当电池组电压达到33.6V 时、TPS92365x 本身会检测到 OVP 引脚电压达到1.1V 阈值。 然后 TPS92365x 本身会切换到 CV 模式、并逐渐减小其充电电流、直到充电电流最终降至零。 此时、整个充电过程已完成、您可以通过将 EN/PWM 引脚拉至低电平来关闭 TPS92365x。

    希望此示例有助于您了解 TPS92365x 的 CC/CV 充电模式。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    周老师