This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:最短和最长启动时间是多少?

Guru**** 2797565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285696/tps7a25-what-is-the-minimum-and-maximum-start-up-time

器件型号:TPS7A25

你好。

我计划使用具有+5V 输入、10uF 输出电容(+3.3V 时为4uF 有效电容)和20mA 输出电流的 TPS7A2533。
从使能端开启到输出完全启动的最短和最长启动时间是多少? 数据表仅列出特定条件下的波形。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和森:

    感谢您的提问。 产品说明书图与条件之间的差异似乎是输出电流。 您可以假设启动与本例的数据表中的图形几乎相同、因为输出电流对启动时间的影响不大、而是 LDO 本身的架构。  

    希望这对您有所帮助、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    谢谢!
    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您是否认为启动时间 TYP 值是图形的读数、没有有关最小值和最大值的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和森:

    诸如 Cff 电容器或输入电容器等因素会影响启动时间、但整体启动将模仿数据表上的图形。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    谢谢!

    乔什·纳查西