This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:最大 PWM 分辨率是多少

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287245/lp5009-what-is-the-max-pwm-resolution

器件型号:LP5009

您好!

我使用 LP5009为 LED 驱动器生成 PWM 信号。

我 打算 将 PWM 信号离散化为4096步、

LP5009的 PWM 分辨率为12位、这意味着4096个、因此我认为它应该能够实现4096个离散步长、对吗?

此致

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Webber、

    是的、LP5009可以实现4096步进。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    明白了、谢谢。

    此致

    韦伯