This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:tpHL 定义

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285435/tps3808-q1-tphl-definition

器件型号:TPS3808-Q1

您好、TI 专家、

您能帮助我们澄清一下 tpHL EMI 性能有何要求?

根据下图不确定它代表的时间间隔。

我们还需要知道最大 tpHL 值、DS 中的值为典型值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    传播延迟在数据表中定义为 SENSE to reset 和 MR to reset。 当 MR 引脚变为低电平或 SENSE 引脚上的电压低于阈值时、输出置为有效所需的时间。  

    我认为您的理解是正确的、但请在下面找到我的说明。

    数据表未提供最大值和最小值、但典型值为150ns、 MR 复位和 SENSE 复位时为20us。

     

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sila:

    感谢您的澄清。

    但我们仍然需要" 最大值 "值  MR 至重置 SENSE 到 RESET

    终端客户需要精确控制时间并在设计中考虑时间最坏的情况。

    那么、您能帮助与您的团队核实并提供此类信息吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    我发现您的客户需要这些信息、让我与我的团队核实一下、然后我会通过电子邮件回复您。  

    此致、

    A·西拉