This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:无线 BMS EVM 电路

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283764/bq79616-q1-wireless-bms-evm-circuit

器件型号:BQ79616-Q1

大家好、

客户 CMU 板上存在短路问题。 当第二个 CMU 板连接到电芯时、LDOIN 节点上已发生短路。 但是、当第一个 CMU 连接到电池时就没有问题。 是否有解决此问题的解决方案? 请查看随附的原理图、并告诉我。

e2e.ti.com/.../Wireless-BMS_5F00_CMU-Board.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我看到 NPNB 连接到三个 NPN 晶体管、而 NPNB2连接到一个 NPN 晶体管:

    您能否确认 NPNB 是否与这三个晶体管相连接、或者它是否只是一个拼写错误?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正如我与客户核实的那样、NPNB 节点名称有一个拼写错误、NPNB2节点名称是正确的。 以便他们在修改此电路后再次对其进行验证。 我会告诉您此问题是否已得到解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正如我再次与客户核实时、它确认了 NPNB 和 NPNB2节点连接到每个晶体管、而另一个晶体管未连接。

    是否还有其他要点可解决此问题? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:  

    我在 NPNB2上看到了一个49欧姆的电阻:

    而 NPNB1为无电阻器:

    CMU2是否对应于 NPNB2?   

    我还看到这些"网带连接"电阻器、我假设电池8和12上的电阻为0欧姆。 您能否确认这些电阻器(R1623和 R1624)未将电池短接在一起?

    如果电流短接至 LDOIN、该电流会流经特定的晶体管还是两个晶体管?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参考以下答案。

    1. 我看到 NPNB2上有一个49欧姆的电阻、 当 NPNB1没有电阻时:NPNB 的电阻应该已经插入、但是实际没有插入。 /  CMU2是否对应于 NPNB2? 是的、是的。

    2. 您能否确认这些电阻器(R1623和 R1624 )没有将电池短接在一起? 网带连接电阻器在发生短路时即会烧断、如附加的图像所示。

    e2e.ti.com/.../Net_2D00_Tie-resistors-are-burnt.pdf

    3. 如果电流短路到 LDOIN、是流经特定的晶体管还是两个晶体管? 它正在经过特定的晶体管(ZXTN4004KTC)、因此他们正在尝试将 ZXTN4004KTC 更改为 BCP56T1G、并再次验证。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    晶体管变成短路绝对会 导致 LDOIN 消耗大量电流。 请告诉我更换晶体管是否工作正常。 我强烈建议移除连接到 Bat 引脚的任何不需要的0欧姆电阻器、因为它们会使中间的所有电池短接。

    此致、

    大卫