This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:TRIAC 可调光壁灯 UK-US-EU

Guru**** 1437850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285621/lm3445-triac-dimmable-wall-light-uk-us-eu

器件型号:LM3445

大家好!

我需要设计一个具有10个 LED (3.2V @ 20mA)的 TRIAC 可调光器件。 我当时想使用 LM3445、因为这似乎是一个很好的选择。

最终产品的要求如下:

  • 与 UK-US-EU 电源(90 - 260 VAC、50 - 60 Hz)兼容
  • 与大多数相位调光器兼容
  • 安全
  • 小-灯将固定在墙上插座中

LM3445是一个不错的选择还是最好搜索备选器件?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我会在下星期二前回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您是否需要隔离式输出? 您需要 PFC 吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    实际上、隔离式输出并不是一种选择、因为该产品无法安装变压器、而且实际没有必要。 PFC 是一个优点、但并不是严格的要求。

    谢谢!

    砂光机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我认为 LM3445是这里的好选择。

    此致、

    周老师