This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564252:TPS564252

Guru**** 2580435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564257, TPS563252, TPS564252, TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286873/tps564252-tps564252

器件型号:TPS564252
主题中讨论的其他器件:TPS564257TPS563252、、 TPS562242

我想用一个12VDC 电源来产生10V,1A 的最大恒定负载。 WEBENCH 电源设计人员无法针对这些要求推荐电路。 我是否可以将 TPS564257用于此目的? 您对此部件是否有 OrCAD 符号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yair:

    是的、您可以使用 TPS564252/7。 我们还提供了 TPS562242 (2A)、TPS563252/7 (3A)、这些器件也可满足您的要求。 您可以在数据表中找到 LC 表。 我们只有适用于 EVM 板的 Altium 文件。 您是否介意我与您分享 Altium 文件?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,请分享。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yair:

    我通过电子邮件与您分享。 谢谢!

    BRS

    卢西亚