数据表中显示" 不建议使用小于500 mA 的过流限制激活阈值、因为内部偏置失调电流占总 IPCL 电流的百分比较大、因此会产生额外误差。"
如果我使用典型的 CSR 将 LIMIT 设置为500mA、您能具体量化这种误差吗?
选择设置限值时、CSR 范围随温度变化的最大变量似乎是这样的变量。
另外、 如果器件进入折返、稳压器是否有办法在不进行下电上电的情况下退出折返?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中显示" 不建议使用小于500 mA 的过流限制激活阈值、因为内部偏置失调电流占总 IPCL 电流的百分比较大、因此会产生额外误差。"
如果我使用典型的 CSR 将 LIMIT 设置为500mA、您能具体量化这种误差吗?
选择设置限值时、CSR 范围随温度变化的最大变量似乎是这样的变量。
另外、 如果器件进入折返、稳压器是否有办法在不进行下电上电的情况下退出折返?
Jill、您好!
很抱歉、此设备的设计者不在办公室。
根据数据表电气特性规格、电流限制设置可设置为低至200mA。
建议不要 将其设置为低于500mA、原因是当 ICL 值较小时、电流限制电阻器公式中的偏移项会成为分母的更大分量。 这意味着 实际器件失调电流的任何部件间差异都会对电流限制设置的精度产生更大的影响。
我无法获得偏移值的预期变化、但是、TID 报告中提供了一些可以参考的数据。 如果您在该文档中搜索术语"电流限制"、您将看到数据、其中显示了在室温下为一批器件进行辐射前和辐射后测量的电流限值。 26.0测试使用100k Ω PCL 电阻器、26.1测试使用47k Ω PCL 电阻器。
100kOhm 测试的电流限制变化(电流限制设置在500mA 以下) 比47kOhm 测试的电流限制变化(电流限制设置在500mA 以上)大于平均值的百分比。
这些测试中显示的变化是针对电流限制本身而不是偏移。 它受到 VREF、CSR 和 PCL 电阻器变化的影响、但总体而言、它也应该可以让您大致了解偏移项的变化。
此帖子有点长、因此请告诉我是否还有我可以澄清或帮助的其他内容。
谢谢。
莎拉