This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:LM3488Q-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286779/lm3488q-q1-lm3488q-q1

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488LM5155、LM5157

尊敬的 TI 支持:

我想向您介绍 Sepic 配置中的 LM3488:

VIN = 6V 至18V

VOUT=13.5V

iout_max = 0.9A

Fsw = 220kHz

L = 15 μ H

Cout = 100uF

反馈环路带宽= 12kHz

通过运行自动测量设置(扫描 Vin 和 Iout 参数)、可生成以下结果:

这是一个非常慢的测量值(Vin 被设定、1秒等待时间、Iout 被设定、1秒等待时间、Vout 读取)。

我的问题与空载/最小负载时的输出电压提升有关:

1) 1)您能否确认这是此 IC 的正常行为?

2) 2)这是 Vcomp 行为造成的吗? (数据表片段)

提前感谢、

此致、
Csongor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Csongor:

    我认为这是由于过压保护。

    您可以从数据表 7.1概述中找到:

    在极轻负载或无负载条件下、当外部 MOSFET 导通时、在消隐时间内提供给输出电容器的能量大于提供给负载的能量。 LM3488内部的过压比较器可防止输出电压在这些情况下上升。 过压比较器会检测反馈(FB 引脚)电压、并在这些条件下将 RS 锁存器复位。 锁存器将保持复位状态、直到输出衰减到标称值。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  

    那么、您能否确认 LM3488无法在轻负载条件下提供更好的调节?

    此致、
    Csongor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Csongor:

    我们无法更改此特性。

    如果可能、您可以使用 LM5155或 LM5157。 轻负载时采用脉冲跳跃、因此在轻负载时的调节效果会很好。

    此致、

    冯志