This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-025:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 1277170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710QDWEVM-025, UCC21710QDWEVM-054
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286483/ucc21710qdwevm-025-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:UCC21710QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件: UCC21710QDWEVM-054

您好

请您能否提供 UCC21710QDWEVM-025的 CE/EU 符合性声明

产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、  

谢谢!

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已随附 CE/EU 符合性声明。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_UCC21710QDWEVM_5F00_20190829.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy 您好!

    您提供的文档涵盖了另一个部分、它适用于 SKU  UCC21710QDWEVM。

    查询的器件是 UCC21710QDWEVM - 025 。 CE/EU 符合性声明必须列出实际的部件编号

    P 采用 UCC21710QDWEVM-054的 EU DOC 租赁示例- 点击此处访问

    您能否再次回顾并提供  UCC21710QDWEVM 的 CE/EU 符合性声明- 025

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这是我存档的 CE/EU 符合性声明文档。 感谢您指出器件型号存在差异。 我的团队可能需要重新生成新的 CE/EU 符合性声明文件。

    我明天就可以给您提供更新(11/1)

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那就没问题了。 我期待着收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我确认我们需要重新提交评估板以获取新的 CE/EU 符合性声明文件。 提交新文档并将其发布到 TI.com 将需要几天时间。 下周早些时候我会向您介绍最新消息。

    此致、

    安迪·罗布勒斯