This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985与 LP2985A 之间的差异

Guru**** 1159730 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, LP2985A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287442/lp2985-difference-between-lp2985-and-lp2985a

器件型号:LP2985

 LP2985与 LP2985A 之间的区别是什么? 数据表似乎未指示这两者之间的任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SRB:

    传统芯片 LP2985版本的 VOUT 精度在整个线路/负载/温度范围内的典型值为±1.5%、±4%、而 传统芯片 LP2985A 版本的  VOUT 精度 典型值为±1%、 在整个线路/负载/温度范围内的精度为±3.5%

    对于 新型芯片 版本 两者皆可  LP2985和 LP2985A 的 VOUT 精度的典型值为±0.5% 、 整个线路/负载/温度范围内的精度为±1%。

    此致、

    凯尔西