This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:PR1波动

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283705/tps2121-pr1-fluctuation

器件型号:TPS2121

您好!

是否有人知道我的原型 PCB 上的 PR1信号为什么会如下面的示波器图像所示出现波动? 很多采样会发生这种情况、但不是所有采样都如此。 我还添加了原理图部分、其中显示了分压器。 我的迟滞电阻器设置为71.5千欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GP:

    IN1典型电压是多少?

    您能否发送包含 IN1、PR1、OUT 和 ST 问题的波形?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    不幸的是、我的示波器只有2个通道、因此我必须单独采集这些数据。  

    图1:蓝色表示 ST、黄色表示 PR1。

    图2:蓝色表示输入1、黄色表示 PR1。

    图3:蓝色表示输入1、黄色表示输出(完全重叠)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GP:

    似乎该器件经常在 IN1和 IN2之间切换。 PR1和 CP2稳态值也许非常接近? 您能否也将原理图的 CP2侧发送出去-我猜测 BAT1+= BAT2+= 4.2V?

    我的另一个本能是这可能是一个焊接问题、但正如您提到的那样、这种情况在众多电路板上都能解决。 我计算出、当 VBAT1+=4.2V 时、PR1应该为2.34V、但是当 IN1处于激活状态时、它看起来小于1V。

    谢谢。

    帕特里克