请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS274C65 主题中讨论的其他器件:ISO7741、
您好、TI 团队
产品说明书未提及芯片 VDD 部分在运行模式下的功耗。
是否可以使用 TPS274C65 3.3V 稳压器为 ISO7741 (约5mA)供电?
非常感谢、此致、
-Urs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.