您好、TI 专家!
在我们的设计中、在正常上电序列开始之前、向 EN 引脚施加了一个无法控制的高电平脉冲(3.3V)。
脉冲宽度约为~10ns。 TPS51200 EN 引脚内是否有可过滤此脉冲的抗尖峰脉冲滤波器? 此脉冲 是否会触发 TPS51200运行?
谢谢
新生儿
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Neo:
有一个部分 数据表这建议确保 EN 引脚始终低于或等于 VIN (请参阅下文)。 如果可能、我会尝试消除 EN 引脚上的任何不良电压尖峰。

如果确实无法纠正系统中的3.3V 尖峰行为、请记住、EN 引脚会通过 REFINOK 和 UVLO 比较器的两个其他输入在内部馈送至逻辑栅极。 如果 REFINOK 或 UVLO 内部信号在系统中出现 EN 脉冲时处于非活动状态、则 ENVTT 输出信号不应处于活动状态。
根据您的描述、似乎3.3V 脉冲在上电前出现、因此我认为此时 UVLO 或 REFINOK 就是阻止器件功能的原因。 还要查看预期上电的上电时序图。


此致、
詹姆斯