This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:EN 引脚抗尖峰脉冲滤波器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286558/tps54824-en-pin-deglitch-filter

器件型号:TPS54824

您好、TI 专家!

在我们的设计中、在正常上电序列开始之前、向 EN 引脚施加了一个无法控制的高电平脉冲(3.3V)。

脉冲宽度约为~10ns。 TPS54824 EN 引脚内是否有可过滤此脉冲的抗尖峰脉冲滤波器? 此脉冲是否会触发 TPS54824开关?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    VIN 是否高于4.1V 的典型 UVLO 上升阈值? 如果低于该值、当发生 EN 干扰时、器件不会启动任何开关。 在任何情况下、EN 高电平到开关延迟约为135us、因此在如此小的脉冲宽度下、您不太可能看到任何开关、但最好是您可以使用从 EN 到 GND 的外部滤波器来滤除 EN 尖峰。  

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod 先生、您好!

    是的、当发生 EN 干扰时、VIN 高于 UVLO 4.1V。

    由于反跳时间典型值为135us、因此我们应该没问题。 谢谢。

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢更新、Neo。 如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    阿莫德