您好!
我正在使用基于 bq40z80的 BMS 电路板。 但我无法设置其 CHG/DSG FET 位来开启充电和放电 MOSFET。 没有提供安全保护、所有电芯电压、温度和电流都处于适当的工作范围内。 您能帮助我了解如何设置 CHG/DSG 位、以及我应该配置哪些数据存储器参数来实现这一点吗?
谢谢。
喜乐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joy、您好!
您能否确认此电量监测计上是否已预先设定学习周期?
如果没有、可以在下面找到说明:
https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903
此致、
安东尼·巴尔迪诺
尊敬的 Anthony:
将原理图放在 E2E 上不是很方便。 我刚刚将原理图发送给了 Jose Couso (j-couso@ti.com)、他请求他提供帮助以便与您分享原理图。 请从他那里获取原理图、我希望您能够收到进一步的说明。
非常感谢!
喜乐
尊敬的 Anthony:
看到可能是硬件问题、我检查硬件后就解决了。 这是由保险丝引脚9引脚23)悬空引起的。 我添加了一个20k 电阻器将其接地后、FUSE 位被清除、CHG/DSG 位被设置(红色)。
我对同一块电路板还有另一个问题:为什么没有得到保护? 我刚刚检查 COV 保护、我设置/启用保护功能 A 中的 COV 位、并设置 COV 阈值4000mV、恢复3900mV。 在施加大于4000mV 的电芯电压后、无法执行 COV 保护操作。 请告知。
非常感谢!
喜乐