This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200 DSG_EN 引脚连接到 GND 问题

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287090/bq76200-bq76200-dsg_en-pin-connect-to-gnd-question

器件型号:BQ76200

大家好、

如果客户不使用 DSG_EN 引脚、应该如何将其接地、应该通过10Kohm 电阻器进行接地连接、还是应该将 DSG_EN 引脚直接接地? 非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我会连接一个10k Ω 至 GND。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙